This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215506/lm5045-lm5045

器件型号:LM5045

尊敬的 Peter:

如果有可能、您还能通过电子邮件与我分享设计文件吗?

一位客户迫切希望我在36-70V DC 范围内开发一个高达600W @12V (50A)的隔离式直流/直流转换器

atakan.ozturk@renerjis.com

提前感谢您、

此致、

阿塔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些文件已发送到您提供的电子邮件地址。 如有需要、请通过该电子邮件告知我。