您好!
如果我正确阅读了数据表(第6.4.1节)和相关问题、DEMB 电阻器会设置低侧 FET 从二极管切换到同步模式时的负载电流?
"当 RDMB=0时、LM5116将始终以二极管仿真模式运行。"
和
"当 LO 为高电平时、如果 DEMB 引脚始终偏置到比 SW 引脚更高的电位、则可实现完全同步操作。 RDEMB =的10 kΩ 会将 DEMB 引脚偏置到最小0.45V、这对于大多数应用来说已经足够了"
但是、无论我为 RDMB 填充什么电阻、我都无法强制低侧 FET 保持为二极管或同步模式。 以下迹线显示了负载电流(黄色、表示"值"测量)、低侧 FET 栅极电压(品红色)和开关节点电压(青色)。 根据数据表、图表应该与我在这里使用的电阻器值一致、但情况并非如此。
需要注意的一点是、0欧姆电路进入同步模式需要高得多的电流、反之亦然、我假设某个器件工作正常。
低电流(二极管模式) | (有时为二极管或同步模式) | 高电流(同步模式) | |
0欧姆 RDEB (理论上仅应处于二极管模式) | ![]() |
![]() |
![]() |
开路 RDMB (理论上应始终处于同步模式) |
![]() |
![]() |
![]() |