This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:对于脉冲40A 是否可行?

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356107/lm5148-q1-feasible-for-pulsed-40a

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148LM5149、LM5143

您好!

我正在寻找一种具有特殊负载分布的汽车直流/直流解决方案:电源为标称值。 这需要转换为12V。 系统始终处于电池运行状态、并且需要始终提供12V 电压、因此我需要 LM5148的睡眠特性。 标称输出电流将小于100mA、但在峰值(<150ms)下需要提供40A。

现在我想知道 LM5148的电路是否可设计为支持40A。 将分流器降至1m Ω 等、可确保过流保护不会激活、但根据 WebBench、相位裕度会过低。 如果我使用适用于 LM5149的 Excel 设计工具(具有相同的规格)进行相同的计算、会发现 在波特图中有一个完全不同且具有足够相位裕度的结果? 哪种工具更接近于现实?

第二次思考:过流保护如何工作。 它只是将电流限制在最大值、还是器件在特定时间内关闭/直到复位? 我在数据表中没有清楚地找到该结果。 如果仅仅限制输出、则足以设计为20A 并使用较大的电容缓冲丢失的脉冲(如果输出设计为14-15V 电压、则可以接受某些电压骤降)。

第三个想法:如果前两个想法不起作用、或许可以进行两相设计、每相20A。 数据表中有一个示例、但仅针对20A 总输出而设计。 我没有设法对其进行仿真、因为我在 Excel 或 WebBench 中都没有找到该拓扑、并且我无法在我们的工具 LTSPICE 中运行 Spice 模型、因为它显示了一个错误 "1"="" in="" 17f62b1...="">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    1mR 感应电阻器非常低、该电阻器用作 PWM 斜坡、信噪比很低且容易受到噪声的影响。  建议使用单输出两相。  请考虑 LM5143。  希望这对您有所帮助。   

    大卫。