This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:频率设置

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354949/tps62932-frequency-setting

器件型号:TPS62932

①退出 PFM 模式时的开关频率与设定的频率不同。
如果在退出 PFM 模式后负载仍为低电平、有时是否无法达到设定的频率?

②频率设置设为2.2MHz、但由于电阻器的变化、设置可能是2.2MHz 或更高。
直流/直流转换器即使设置为2.2MHz 或更高电压、也有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是周末。 我的同事 Bella 将于下周一回复您。 感谢您的耐心。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回复。
    如果您有任何更新、请向我们提供。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    Bella 今天在度假,所以我会回复。 提问:

    1. PFM 模式会降低频率,这是正常的。 当电感器电流持续时、频率将变为设定值。 此模式可提高轻负载效率。

    2. 我们的器件在设计时会考虑电阻误差,因此高于2.2MHz 的频率是可以接受的。 没有问题。

    奥罗拉