This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:当 EN 为低电平时、Vout 为0.7V

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215051/tps25981-vout-has-0-7v-when-en-is-low

器件型号:TPS25981

专家、您好!

我们要检查当 TPS25981 EN 为低电平时输出是否为0.7V。 您可以为我们查询一下吗? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    FET 漏电流将从 IN 到 OUT。 VOUT 是漏电流乘以输出阻抗。 我们可以降低输出阻抗以降低泄漏 VOUT。

    此致

    G·库纳尔