大家好、
我将 BQ24192用于其中一个项目、作为主 PMIC。 请帮助我为以下所述问题找到解决方案。
我将在未安装电池的情况下提供5V 的输入、而得到的 VSYS 电压为4.1V。 当我在运行的电路板上安装电池时、VSYS 突然下降到我的电池电压 Vbat (我使用了3.8V 的电池)、并开始为电池充电。 当电池充电时、 VSYS 也会增加到高达4.1V。
现在、如果我将输入电压增加到9V、那么我将获得 VSYS 4.2V、而不是电池电压、电池充电会按预期继续充满电。
- 是否有任何输入电压阈值可从 SYS 引脚获取4.3V 输出?
- 为什么在安装电池的情况下使用5V 电源供电时将电池电压设置为 SYS 电压?
- 为什么我在没有电池的情况下得到4.1V 的电压、指定的输出电压应该是4.36V?