请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2521 您好!
我想向您介绍 TPS2521的 VOUT 的建议工作条件。
数据表具有以下红色框架说明。
如果 VIN 为5V、5V+20V 是否为最大值?
另外、请告诉我23V 的含义。
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.