This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:在低输入电压范围内启动 LM76005

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214633/lm76005-q1-startup-of-lm76005-at-low-input-voltage-range

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005

您好!

我们在设计中使用 LM76005将输入从10 - 32V 转换为5V、输出电流< 5A

但是、其中一个测试涉及缓慢地将输入从0V 增加到10V、并检查电路板在10V 时的运行情况、现在我们观察到、只有当输入电压接近5.29V 时、才会提供5V 输出

当输出电压开始生成时、观察到有一个阶跃、它首先生成2.5V、一段时间后、即5~7s 可提供稳定的5V 输出。

此时开关频率几乎为130-140kHz (我们已设置为400kHz)

以下是一些问题

1.生成5V 电压所需的最小输入是多少?

2.在这种情况下是否意味着 BUCK 处于折返模式?

3.为什么我们要在输出生成中有一个阶跃?

请考虑紧急申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashwat:

    Q1:当 V_EN 大于1.204V (典型值)时启用 LM76005开关操作和输出调节。

    如果直接将 EN 引脚连接到 Vin、则 Vin 应为 1.204V、否则在您 启用分压器 RENT 和 RENB (类似 BLOW)时、需要通过 Vin =1.204V / RENB x (rent+RENB)计算得出。

    Q2:当占空比超过器件的最短关断时间时、会进入折返保护模式。 正如您提到的、关于将输入从0V 缓慢增加至10V 的测试将达到非常高的占空比、此时不满足最短关断时间、 因此频率将折返以留出更多的时间来达到峰值电流指令。

    问题3:我 在您的设计中没有看到阶跃 Vout 的波形、因此很难进一步检查。

    谢谢  

    科林