是否可以将 R37、R38、R20替换为单个19.6k 电阻器?
D11和 D12有什么用途? 如果将其移除、会产生什么后果?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以将 R37、R38、R20替换为单个19.6k 电阻器?
D11和 D12有什么用途? 如果将其移除、会产生什么后果?

谢谢
您好 Valentinas、
这些元件的排列方式可防止在500Vdc 输入下工作时损坏 UCC28781-Q1的 VS 输入。
该器件的 VS 引脚的绝对最大电流额定值为2mA。 从 VS 引脚拉取更高的电流会随着时间的推移降低控制器的性能、并最终导致故障。 当初级 MOSFET 导通时、齐纳二极管 D12将 R20上的电压钳位至27V、从而将 IVS 限制为27/15.4k = 1.75mA 最大值。
如果没有这个齐纳钳位,对于相同的最大 IVS,最大直流输入电压将被限制在1.75mA *19.6k*6.6 = 226Vdc。
二极管 D11在一个周期的退磁阶段会阻止正电流通过齐纳二极管 D12。
R37和 R38构成了 与 R20串联所需的额外电阻、以在降压期间将 OVP 电平设置为 VS。 它们被拆分为 两个0402尺寸的元件、以在输入电压为500Vdc 且 FET 导通期间 AUX 绕组电压为-76V 时维持耗散(带余量)和电压应力。
此致、
乌尔里希
感谢一如既往的详尽解释。
"6.6 1.75mA *19.6k*6.6 = 226Vdc"-这里是什么?
如果 Vin 为30-85V、我认为移除 R37、R38并将 R20改为19.6k 没问题?
是否建议仍保留 D11和 D12?
祝您
瓦伦丁纳
斯尊敬的 Valentinas:
6.6因子是初级绕组与辅助绕组的匝数比。
是的、对于低压输入、可使用单个电阻器实现 Rvs1的功能、无需使用 D11和 D12。
对于任何在最高输入电压下 IVS (max)可保持低于2mA 的情况都是如此。
请注意、Rvs1值可能不同于19.6k。 该值特定于 UCC287821 EVM 设计。
D11和 D12的唯一作用是在高电压情况下保护 VS 输入免受过流的影响。
是否需要低于取决于最大输入、匝数比和目标启动电压。
对于这些因素中的每一个因素、不同的设计通常具有不同的值。
此致、
乌尔里希