This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:瞬态参数选择的意义

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209892/tps53659-significance-of-transient-parameter-selection

器件型号:TPS53659

是否有任何文档介绍了我们在项目文件中设置的参数的重要性、尤其是在 Fusion 设计 GUI 的"Transient"选项卡下给定的参数的重要性? 我们如何为非线性控制参数和计时控制选择最佳值、以及如果值不是最佳值、则对它的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    所有这些参数均来自 TI DCAP+拓扑。 如果您公司签订了 NDA、我们可以共享。  

    客户需要根据系统要求和布局对其进行微调、以实现最佳性能和环路稳定性  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们与 TI 签订了 NDA。 在多个设计中使用此器件、注意到其中一个项目中的某个问题、并与 TI 团队讨论以确定原因。 我们没有在"Transients"选项卡下获得 Fusion GUI 中使用的各种参数的明确说明。 这就是为什么要在 E2E 论坛上提出这个问题。

    请提供有关这些参数的详细信息。 如果需要、我们可以将您添加到该邮件线程中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这些文档已通过电子邮件共享、将关闭该主题。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vramp 的频率是恒定的。 我在尝试将反馈信号与恒定频率 Vramp 信号进行比较时了解 SW 频率如何变化。 我在文档中注意到的另一点是 Vramp 的形状。   它在2个不同的文档中有所不同、

    哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    希望这对您有所帮助。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这很有帮助。

    时钟频率是恒定的还是随负载条件变化的?  如果时钟频率发生变化、我想了解哪些参数可以控制时钟频率。

    根据上图、PWM 频率取决于时钟频率、我们观察到开关频率随运行条件变化。

     我知道它是一个恒定导通时间器件、但尝试了解关断时间是如何控制的。  

    此致、

    戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它根据负载电阻器设置的

    此致

    颐和