This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030的 SW 频率下拉菜单

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205599/lmr14030-the-sw-frequency-drop-down-of-lmr14030

器件型号:LMR14030

尊敬的 TI 团队:

我们使用 LMR14030作为产品上的降压转换器、Vin 为12.8V、我们将 Vout 设置为11.5V、但现在我们有一个问题、当输出电流为0.8A 或更高时、SW 频率下降到大约150kHz、但输出电压是正常的、 但是、如果负载电流降至0.4A 或更低、频率将恢复到300kHz (正常)、我们尝试更改 RT 电阻器以将频率设置为500kHz、不会出现这个问题、下面是原理图、您能提供一些建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、罗杰斯

    您能否提供0.8A 和0.4A 条件下 SW 的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、罗杰斯

    我将关闭该主题、因为没有活动。  如果有其他需求、请告诉我。

    谢谢、此致。