主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1
您好!
我尝试使用 TI PSPICE 在 LM5060上执行 PSpice 仿真。
该部件未显示在 pspice 库中。 我想知道如何将 LM5060引入 PSpice 库。
该器件是否有任何问题。

谢谢。
穆尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使用 TI PSPICE 在 LM5060上执行 PSpice 仿真。
该部件未显示在 pspice 库中。 我想知道如何将 LM5060引入 PSpice 库。
该器件是否有任何问题。

谢谢。
穆尼
尊敬的 Muni:
感谢您的联系!
但未发布至 PSpice for TI。 请使用 https://www.ti.com/product/LM5060#design-tools-simulation 上提供的模型
此致、
勒凯什
您好、Rakesh、
感谢您的答复。 我曾尝试使用现有的 TINA 仿真文件。
您能否说明一下、如果我的输出电流是脉冲电流、它从0A 切换至20A、导通时间为6.6uS、周期为66uS。 [ 10%占空比]
我需要在电流超过该值时关断 N 沟道 MOSFET。
我是否需要将 IDS 最大值设为20A (或) 2A 的平均电流(2A 是10%占空比的平均电流)。
LM5060如何实现过流运行? 请查找仿真文件。
您好、Rakesh、
如附加的仿真所示、[请参阅 LM5060_20AMP_pulse.tsc]我提供了10%占空比的20A 脉冲、但它运行正常、
对于6A 的最大连续直流电流、输入 Rsense (1.5K)和 Rout (1.8k)。 但它适用于20A 的脉冲电流。
请查找仿真波形
几个问题:
1、仿真是如何工作的20A 脉冲[具有10%的占空比],从波形可以明显看出输出没有关闭。
2.我的设计意图是允许20A 脉冲,而不是20A 的连续直流电流
谢谢。
穆尼