This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206786/lm5060-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1

您好!

我尝试使用 TI PSPICE 在 LM5060上执行 PSpice 仿真。

该部件未显示在 pspice 库中。 我想知道如何将 LM5060引入 PSpice 库。

该器件是否有任何问题。

谢谢。

穆尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    感谢您的联系!

    但未发布至  PSpice for TI。 请使用 https://www.ti.com/product/LM5060#design-tools-simulation 上提供的模型

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。 我曾尝试使用现有的 TINA 仿真文件。

    您能否说明一下、如果我的输出电流是脉冲电流、它从0A 切换至20A、导通时间为6.6uS、周期为66uS。 [ 10%占空比]

    我需要在电流超过该值时关断 N 沟道 MOSFET。

    我是否需要将 IDS 最大值设为20A (或) 2A 的平均电流(2A 是10%占空比的平均电流)。

    LM5060如何实现过流运行?  请查找仿真文件。  

    e2e.ti.com/.../LM5060_5F00_20AMP_5F00_PULSE.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我们需要将 OCP 阈值设置为高于20A。  

    控制器会监控 VDS、如果超过由 Rsense 和 Ro 设置的阈值、则触发 OCP。 由于 VDS 取决于 FET 的 Ron、后者随温度变化很大、因此我们可以预计 OCP 会有很大的变化。

    如果需要精确的保护、请查看 TPS4811-Q1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如附加的仿真所示、[请参阅 LM5060_20AMP_pulse.tsc]我提供了10%占空比的20A 脉冲、但它运行正常、

     对于6A 的最大连续直流电流、输入 Rsense (1.5K)和 Rout (1.8k)。 但它适用于20A 的脉冲电流。

    请查找仿真波形

    几个问题:

    1、仿真是如何工作的20A 脉冲[具有10%的占空比],从波形可以明显看出输出没有关闭。

    2.我的设计意图是允许20A 脉冲,而不是20A 的连续直流电流

     

    谢谢。

    穆尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    由于负载的间隔非常短(6.6us)、因此输出电容220uF 可在主电源路径输出负载的情况下支持这些脉冲。

    您可以设计为具有2A 的平均负载电流、并且除了220uF 之外、还可以添加几个陶瓷电容器来支持负载压摆率电流。

    此致、

    勒凯什