This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Si82521BD-IS3隔离式栅极驱动器交叉

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210772/si82521bd-is3-isolated-gate-driver-cross

主题中讨论的其他器件:UCC21551UCC21530

嗨、团队!

您能帮助分享我们为 Si82521BD-IS3打造的最佳十字吗? 我们是否有可直接替代的产品?

我无法从我们的交叉工具中找到选项。

此致!
麦吉尔·达洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dajon:

    是的、我们有一款将在该市场上推出的新器件 UCC21551。 我们现在正在发布样片、预计于9月上市。 具有8V UVLO 的型号将在此12V UVLO 发布几个月后发布。

    我们现有发布的直接替代器件是 UCC21530、但新器件将在性能、成本和可用性方面显著改进。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我们还在努力将此器件添加到我们的交叉参考工具中。