请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 结温的 ψJT 式为 Tj = TC +(Δ T x 功率)。
TC = bq24171'外壳的表面温度
ψJT μ V= 0.4 ℃ /瓦
我有一个关于"电源"的问题。
bq24171正在切换、该如何计算功率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.