请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012 LM5012DDAR 的输出电压范围是多少?
我可以将其用于3.3V 或5V 输出吗?
谢谢。此致、
莫尼卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5012DDAR 的输出电压范围是多少?
我可以将其用于3.3V 或5V 输出吗?
谢谢。此致、
莫尼卡