This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:VOUT 上升时间

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204647/tps82084-vout-rise-time

器件型号:TPS82084

您好!

我的客户测量了使用中的 TPS82084的上升时间、如下所示。

黄色表示 VOUT (3.3V)、绿色表示 IOUT (典型值为0.92A)。 它在 VOUT 的10%到90%之间大约为0.55ms。

VOUT 上升时间是否合适? 客户是否需要遵守 TPS82084的任何规格?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    感谢您使用 E2E 表单、

    典型的软启动时间(从 EN 高电平到 VOUT 标称值的95%的时间)为0.8ms。 在您的情况下、输出电压上升时间看起来很好。

    您在这里使用任何负载吗?

    绿色看起来像是浪涌电流、您能确保吗?

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    有任何更新? 或者您还有其他问题吗? 如果没有、请关闭主题帖。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。