请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837H 主题中讨论的其他器件: TPS56837
您好!
作为电源充电板的一部分、我现在正在设计、需要使用 TPS56837H 将24V 转换为15V。 。
到目前为止,我考虑使用 TPS56837H ,因为它的数据表介绍了良好的效率(大约97.7%的3A 输出) ,我需要的确切电压: Vin:24V/19V, Vout:15V。
但是、当我要求对其进行编目时、我们的编目团队注意到 TPS56837已经存在于我们的库中。 我承认我看到它们的效率略低(97.4%)、但在 Vout=12v 而不是15V 时。
我想问的是它们之间的主要差异是什么以及效率是否应该是差异的一部分。
谢谢、BR、
奥哈德