This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:输出电压25V/4A、模块

Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356052/tpsm63606-vout-25v-4a-module

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件:LMZ14203H

您好,先生

TI 是否有电源模块、输出电压额定值为25V/4A

与 ADI/LTM8026相同

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好像我们有一个 VOUT 额定电压为25V/4A 的电源模块。 只需快速搜索一下、LTM8026似乎具有24V/5A 功能。 TI 与此最接近的部件是具有24V/3A 功能的 LMZ14203H。

    谢谢!

    约书亚奥地利