This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41043:接口三相输入以及单相

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41043, TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206691/pmp41043-interface-3-phase-input-along-with-single-phase

器件型号:PMP41043
主题中讨论的其他器件: TIDM-1000

是否可以将三相输入与此设计以及单相连接? 需要进行哪些更改? 方框图和电路图会有所帮助。

PMP41043参考设计| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德,

    如果您有三相输入、并且您可以访问中性点。 您可以通过对每个三相的每个 PSU 挂钩、将3x 的 PMP41043应用于三相输入。 即 PSU1的输入端连接到 L1和 N、PSU2连接到 L2和 N、PSU3连接到 L3和 N。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng、

    我的交流输入为单相(线电和中性线)

    一个3相3线(Delta 连接)。 那么、如何进行呢? 也可以让单个控制器用于3个相位? 请指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德,

    在这种情况下、您可以使用桥式整流器而不提升电压、也可以使用 Vienna 整流器、例如 TIDM-1000。

    由于三相 Delta 连接交流的整流电压将高于单相交流电、因此您需要重新设计隔离式直流/直流级、以处理更高的总线电压。

    此致、

    余盛阳