This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010240:并行和顺序充电功能

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202016/tida-010240-parallel-and-sequential-charging-capabilities

器件型号:TIDA-010240
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2475BQ25731

通读此参考设计的数据表时、我注意到电池是并联放电的(从具有更高电压的电池中吸取教训)、但我找不到关于电池如何通过直流电源充电的任何信息。 该设计是否支持智能电池的并联和顺序充电? 如果是、是否在 MCU (MSP430FR2475)中使用"CHG_INTERFACE "信号通过 I2C 通信进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    此设计通过使用两个 BQ25731 I2C 降压/升压电池充电器为电池充电。  通过 I2C、MSP430FR2475对电池充电器中的寄存器进行编程以对其进行配置(以及电池电量监测计)。

    在这种架构中、电池可同时或依次充电。  

    此致、

    -克里斯蒂安