This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78EVM-011:待机功率测量

Guru**** 2511225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78EVM-011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206645/tps7a78evm-011-standby-power-measurement

器件型号:TPS7A78EVM-011

您好!

我们的客户在 EVM 默认设置下测试了 TPS7A78EVM-011待机功耗、测得的待机功耗为180mW。 但是、EVM 文档规定了在120V/60Hz、空载测试条件下为104mW。 因此、客户很烦恼地说、这种测试结果差异的来源。 您能否告诉我们、您是如何测量104mW 待机功耗的。 必须有助于分享详细的测试条件和准确的测量方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将对此进行调查、并会在2个工作日内与您联系。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经研究过这个问题、为了获得测量值、我们需要一个能够测量这小量瓦特的功率分析仪。  我们的工厂中不再有此设备、因此我此时无法重新创建测量值。  客户应查看他们用来进行测量的功率分析仪、并确认它可以在如此低的功率值下准确地进行测量。  他们还应确认、他们正在使用用户指南中相同的条件测量功率:

    谢谢。

    斯蒂芬