This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:推荐 MAX20342EWG+T 的替代器件

Guru**** 2505775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207733/tps2543-recommend-the-alternative-device-of-max20342ewg-t

器件型号:TPS2543

嗨、团队,

您能帮助推荐 MAX20342EWG+T 的替代器件吗、我在这里附上了数据表。

要求:功能相同、P2P 较好、供电好、成本低。  

e2e.ti.com/.../ADI_2D00_MAX20342.pdf

谢谢  

Br

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    我们的团队没有 P2P 器件、但您可以查看集成了 type-c 函数的 TPS25810Q1。