请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 团队、您好!
我可以看到4.2V 至6.5V 的输入范围、但也有30V 额定输入。
我能知道额定输入电压30V 是什么意思吗? 而且对于4.2V~6.5V 的工作电压、它的输入范围看起来太宽。 有什么原因吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我可以看到4.2V 至6.5V 的输入范围、但也有30V 额定输入。
我能知道额定输入电压30V 是什么意思吗? 而且对于4.2V~6.5V 的工作电压、它的输入范围看起来太宽。 有什么原因吗? 谢谢!