This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:TPS54040DGQ 的第二货源

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS54040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206435/tps54040-second-source-for-tps54040dgq

器件型号:TPS54040
主题中讨论的其他器件:TPS5401

我们正在寻找 TPS54040DGQ 的替代产品
要求:
与 TPS54040DGQ 相同
3.5V 至42V 或更高输入电压范围
最小值 0.5A 电流限制
封装10引脚 MSOP

我们可以采用 TPS5401吗?


要求5000 /年
请提供支持、指明交付时间和每件商品的价格

贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您与我们联系并继续使用我们的产品。  我比较了这两个数据表、答案是肯定的、但请注意、TPS54040的输出电压调节比 TPS5401更严格。  前者的 精度为2%、后者的精度为3.5%。   

    顺便说一下、我们在此解答技术问题。  请通过您的常规购买渠道、无论是 TI 销售人员还是分销商、来完成订单履行。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 TPS5401外、是否有其他具有相似特性、封装、输入电压、电流等的开关稳压器? 与 TPS54040相同?

    请提供支持、指明交付时间和每件商品的价格。