您好!
我正在使用4通道 LED 板、其中使用了两个 LM3492。
第一个驱动器连接两个 LED 的前两个灯串、第二个驱动器连接
至 LED 的第三个和第四个脉冲。
此电路板的解决方案可在24VDC 至18VDC 范围内使用、每个灯串包含15个 LED、其中
灯串电压介于31、5VDC 和46.8 VDC 之间、具体取决于灯串中所用 LED 的类型。
LED 的电流应为50mA。

现在、我们生产了几个电路板用于测试、并且产生了电流正在
电压为24VDC 时电流超过1A、并且至少有一个 LM3492会变得很热。 但它将通过
多块板、有时只有一个驱动器、在某些情况下两块板都会很热。
似乎在底线上有一些错误,我们将不会发现自己。
你能否仔细检查一下这个计划,并提供建议?
再次感谢您的参与。