This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825未加密 TINA-TI 瞬态 Spice 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825, TINA-TI, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204019/uc1825-uc1825-unencrypted-tina-ti-transient-spice-model

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM25037

我将使用 Cadence Allegro Design Entry CIS 17.4进行 PSPICE 仿真。

我下载了  UC1825未加密 TINA-TI 瞬态 Spice 模型。

尝试运行 pSPICE 仿真时、我收到以下错误:

读数和检查电路

错误(ORPSIM-16362):上的名称。 两端不匹配。 SUBCKT

错误(ORPSIM-15461):X_U53.XU8.XU5的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U53.XU1.XU1的接口节点数不正确。

电路有错误...运行中止

有关详细信息、请参阅输出文件

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

我不明白错误在库文件中的什么位置。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    听起来您在 CIS 17.4中使用 Tina Spice 模型对其进行仿真。 如果是这样,错误应该来自模型不适应 CIS 17.4 ,即, Tina 模型可能需要一些转换。 下面列出了一些在线材料、以展示如何实现这一点的一般步骤。 由于有 TI Tina 可用于模拟 TI Tina 模型、因此我建议您使用 TI Tina 软件进行仿真、因为转换可能并不总是那么简单和容易、而且也没有专门的支持。

    如何将 TINA-TI 模型转换为通用 SPICE 模型- YouTube

    您可以从 TI.com 下载 TI Tina

    TINA-TI 仿真工具| TI.com

    如果您仍想使用 CIS 17.4,您可以按照上述 YouTube 步骤来查看是否通过。 如果没有、我仍然建议您使用 TI Tina、因为那里没有很好的转换支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有适用于 Cadence 的 PWM IC SPICE 模型? 这只是我的设计中不适用于 PSPICE 的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、当您使用 Cadence 17时、您需要在设计中使用 PSpice 模型。 一个具有 PSpice 模型的类似器件(推挽)是 LM25037。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm034

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmbl4

    请参阅上面的两个链接以获取 LM25037 PSpice 模型。