This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045设计计算器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191542/lm5045-lm5045-design-calculator

器件型号:LM5045
但是、我无法理解如何  打开和使用文件"SLUC501A.xmcd"。
 请帮帮我。
 邮件 ID:jha02091990@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    这是一个 MathCAD 电子表格文件。 MathCAD 是一种工程计算软件。 您似乎可以从 Mathcad 网站下载该软件的免费版本: Mathcad Express 免费下载| Mathcad。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph  

    要进行回复  

    我可以从 LM5045获得12V-14V/30A 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着如果我需要12V-14V/30a 输出、我可以将 LM5045用于隔离式直流/直流转换器  

    谢谢

    戈温德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    是的、此器件支持全桥、半桥和推挽式拓扑、能够为输出端提供如此大的功率。

    您的输入电压是多少? 此器件的额定输入高达100V。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph

    感谢您的答复。

    先生、  我的问题与 TI Ic 无关、但我需要帮助  

    您是否可以 使用 LM5045建议使用变压器和 MOSFET 实现14V/30A 输出。 如有可能、请将变压器和 MOSFET 的链路发送给我。

    谢谢  

    戈温德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    要确定必要的变压器和 MOSFET、您需要确定要使用的电源拓扑、即全桥、半桥或推挽式。  

    此外、您能否共享输入电压和您拥有的任何其他设计要求?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果尚未完成、请考虑 TI Power Stage Designer 、它是一款免费且易于使用的设计工具。 对于大多数主流转换器拓扑、您可以确定 MOSFET 上的变压器参数以及电压和电流应力。 您从 Power Stage Designer 中获取的信息将有助于轻松选择功率级组件、与磁性元件供应商合作、甚至补偿您的控制环路。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph  

    感谢您的回复。 10天内没有空房  

    我想使用全桥拓扑  

    我的输入电压范围是: 36V-100V  

    输出应为13.5 ±0.5V、电流应为30A

    用于隔离式直流-直流转换器。 请根据您的设计要求推荐

    请给我一个必要的答复。 我 在这种情况下被困住了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    您可以参考此 LM5045参考设计、查看所使用的磁性元件和 MOSFET 的示例。 但是、最好直接咨询磁性元件供应商、以获取变压器建议。  

    为了选择 MOSFET、您需要考虑 RMS 和 PK 电流以及额定电压、以确保它们具有足够的裕度来承受工作电流和电压。

    对于 N 通道、TI MOSFET 的额定电压高达100V、因此100V 输入范围内没有足够的裕量。 您还可以如上面 Steve 所说的那样查看 Power Stage Designer 以了解变压器和 MOSFET 所需的规格。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph  

    感谢您的回复  

    对于隔离式直流-直流转换器  

     输入电压范围:36V-100V  

    输出应为13.5 ±0.5V、电流应为30A

    您能给我推荐任何满足我上述要求的直流-直流转换器模块吗?  

    提前感谢

    戈温德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    我会介绍您在本主题中询问的器件 LM5045。 其为全桥 PWM 驱动器。 有一款与您的设计规格类似的评估板可以让您快速启动您的设计: LM5045EVAL 评估板| TI.com。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,我会再来的