This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:2节单节电池充电 IC、适用于2节锂离子电池组?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204084/bq24045-2-single-cell-charge-ics-for-2-cell-li-on-pack

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件:BQ25887

您好!

我为我的应用串联了2 21700锂离子电池。 我使用 BQ25887创建了一个电路板、可以正常工作、但如果电池有几百毫伏的电压差、则平衡部分就不是最好的。

这让我想到了-我可以仅使用 BQ24045等2节单节电池充电 IC、即使没有更好的结果、也能获得相同的结果吗? 这样做有什么危害吗? 无需使用电感器、看起来占用的空间大致相同。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    当您说"2电芯"时、您是指并联还是串联两节电芯? 我看到 BQ25887是2S 充电器而不是1S 充电器、而 BQ24045是1S 充电器。  

    此致、

    安东尼·范