This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:输出包含一个低频

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202346/ucc27714-out-put-include-a-low-frequency

器件型号:UCC27714

您好、 TI 团队:

1.有一个降压项目使用 UCC27714芯片构建同步整流器电路、PWM 频率100kHz。

电容负载为6.5uF。

3.输入电压为120V,输出电压为30-120V。

问题是直流输出电压是否 包含极低的频率? 您能提供一些建议吗?

e2e.ti.com/.../7635.buck.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingmeng:

    您能否确认驱动器输入信号来自何处? 通常、我需要一个模拟或 数字控制器、或者一个微控制器。 低频纹波看起来更像是控制器向驱动器提供信号的问题。 此纹波可能还与 L/C 输出滤波器的谐振频率有关、但如果控制环路具有足够的带宽、它将能够消除此输出纹波。  

    这可能是控制环路带宽或相位裕度的问题。 是否有方法确认控制环路的频率响应?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Richard

    感谢 您的快速回复。

    PWM 从 stm32g474中得到200k、我使用逻辑分析仪捕获 PWM 波形、没有其他频率。

    2. L/C 滤波器为 L=42uH C=1.21uF。

    3.降压是开环的。

    现在、我们将电源电量重新设置为30V、PWM 为50%、以测量电压和电流波。

    CH1 (蓝色)是电压、CH2 (黄色)是电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingming:

    感谢您的反馈。 我查看了低频成分的示波器图、它看起来像是~550ms 周期、即1.8Hz。 在第一条消息中、您提到 Cout 是6.5uF、但之后提到 LC 滤波器是42uH 和1.21uF。 能否发送驱动器原理图、支持组件和 MOSFET 功率级?  

    此时、我不知道驱动器电路会导致如此低频响应的情况。 假设驱动器输入信号是固定的 PW、没有抖动。

    您能否使用高用户稳定性模式示波器捕获输入和输出上的任何 PW 抖动、从而捕获驱动器输入信号和驱动器输出信号 LI、HI、LO 和 HO-HS?

    还可以捕获 UCC27714 VDD 以检查驱动器偏置上的纹波吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Richard

    1.很抱歉重放按摩。

    2.最后一个帖子是 DOE 数据,它让你困惑,也许让我们点燃它。

    原理图如 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7635.buck.pdf 或下图所示。

    使用交流电耦合时、可以测量输出 TP15处的正弦波。

    测量 UCC27714 VDD (PP12V)使用交流耦合。

    6.PW 抖动采集我们仍然需要时间来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingmeng:

    感谢您提供示波器图。 根据注释5上方的图、驱动器 VDD 在200kHz 时看起来会出现一些纹波。  

     再次查看上面的图、可以看到评论说蓝色表示电压、黄色表示电流。 电流波看起来可能以接近电源电路谐振频率的频率进行切换。 您能否确认工作是否接近谐振?  

    如果这样、我现在想知道 开关频率和谐振频率之间的频率差是否会出现在输出上。

    我仍然不知道驱动器是如何创建低频成分的、如您在初始图中所示。

    此致、