This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在睡眠模式下触发虚假 SHUTV 警报

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204311/bq76952-bq76952-triggering-spurious-shutv-alerts-in-sleep-mode

器件型号:BQ76952

您好!

在 BMS 设计过程中、基于 BQ76952组件、我们意识到、当处于睡眠状态时、BQ 会由于触发的 SHUTV 警报而偶尔将 ALERT 引脚置位。

这似乎每隔几天发生一次、这对我们来说是一个棘手问题、因为我们使用此类警报作为 MCU 的唤醒源。

如何诊断此问题? 这种行为是否有潜在的原因?

以下是相关配置:
*关断堆栈电压= 260 (26V)
*关断单元电压= 2600 (2.6V)
*低 V 关断延迟= 30 (30s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime Agor,
     
    您是否有 SHUTV 中的位被置位 设置:警报:默认警报屏蔽 ? Alarm Status 和 Alarm Enable 寄存器是一个屏蔽;因此、如果您禁用 SHUTV 中的位  设置:警报:默认警报屏蔽、  即使发生 SHUTV、它也会被忽略。  

    此外、可能还需要将关断堆栈电压降低一点、以避免触发次数过多。  

    此致、
    何塞·库索