您好!
在测试 EMC 时、在测试 cinconduction 测试(ISN 100M)时将失败、原理图中的何处可以实现即兴发挥?
谢谢、愿我们向您学习。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在测试 EMC 时、在测试 cinconduction 测试(ISN 100M)时将失败、原理图中的何处可以实现即兴发挥?
谢谢、愿我们向您学习。
Tommy、您好!
感谢您通过 e2e 联系我们。
我假设798 kHz 是开关频率。
334kHz 是否由电机/电机驱动器引起?
是否可以选择300kHz 模式(将 FS 引脚连接到 GND)?
该布局在避免开关频率辐射方面发挥着重要作用。
所有电源回路(包括输入端和输出端)都必须尽可能小。
降低开关频率所产生辐射的注意事项:
-选择一个比您当前使用的二极管慢的二极管(您也可以尝试更快的二极管,但我不确定)
-在尽可能靠近二极管的位置增加一个较小(可能为100nF)的陶瓷输出电容器(低 ESR,低 ESL 和射频能力)
第一步、可以使用上述电容器替换 C60或 C61 (以更靠近二极管的位置为准)。
-同时在输入侧添加一个低 ESR 低 ESL 陶瓷电容器(尽可能靠近电感器)
-尝试在 SW 到 GND 之间添加一个缓冲器( RC 滤波器)。
请告诉我您的结果。
此致、
哈利
Tommy、您好!
由于这是一个传导测试、在开关频率(798kHz)下出现故障、因此您可以看到信号通过电缆返回到源。 如果上述措施无法帮助改善情况、您可能需要添加输入滤波器。
此致、
哈利
Tommy、您好!
我在将近两周的时间里没有看到任何更新、
您是否成功通过了测试?
更改某些组件是否足够、或者您是否需要添加过滤器?
谢谢。此致、
哈利