This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203483/lp5562-questions-of-lp5562

器件型号:LP5562

尊敬的团队:

请告诉我、如果 MCU 电源为1.9V、那么该驱动器 IC 的 VDDIO 能否支持1.9V?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,我要病假,明天我会回复你。

    感谢您的理解!

    此致、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    VDD 的电源应为2.7-5.5V、1.9V 不足以使用。

    但 VEN/VEN VCC 可以使用1.9V 电源。

    谢谢!