This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:LM5157EVM UVLO 电阻分压器选择

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198766/lm5157evm-sepic-lm5157evm-uvlo-resistor-divider-selection

器件型号:LM5157EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件:LM5158LM51581

我有一个修改后的 LM5157EVM SEPIC、它有一个 LM51581、如果偏置由二极管(J6 1-2、J7 1-2)输入和输出供电。  我希望在6V 开启、在2.24V 开启。 我的 UVLO 电阻分压器包含一个68K 和22K、基于 LM5158 SEPIC 控制器设计工具。  该分压器导致大约6.2V 的导通、而关断时间为5.6V。  

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    为了避免振荡、UVLO 输入在上升沿和下降沿之间有一个50mV 的迟滞。
    快速入门计算器利用了这个功能、为您提供了一种计算方法来微调输入电压的迟滞、
    取决于电阻器值。
    为了清楚地说明这一点:这并不意味着在导通和关断电压之间产生较大的差值时、您会有很大的自由度。

    您的计算因某种原因出错。
    当我输入2.24V 和6V 时、得到的结果是712K 和237K。

    因此我最终得到的总电阻接近1兆欧姆。
    我非常确信、当您超过200K 或300K 时、系统将不再稳定运行。

    这就是我先前想说的。
    此概念具有较小的迟滞旨在避免振荡、不要允许导通和关断电压之间存在如此大的差值。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我有两周没有收到您的最新消息、因此我认为这些问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利