大家好! 我们围绕 BQ25570RGRR 构建了太阳能充电电源电路。 当前设计只是电源电路和负载模拟器、这样我们在将该设计与我们的项目集成之前可以将其剔除。 ~仿真器配有单独的开关控制电阻器和 LED、旨在仅在启用3 mA 的情况下消耗 Δ V LED、我认为这大约是实际负载的平均值。 如果启用 LED 和所有电阻器、大约为120 -130 mA、该值应约为实际负载的峰值消耗。
在当前的电路板版本中、虽然负载由电池供电(通常...)、但我们看不到电池充电或负载在没有电池的情况下供电。 我们将修改一些内容、但在我们生成电路板之前、我们最好先检查一下原理图和电路板布局布线。
附件 zip 存档中有显示这些图像的图像。 是否有人可以提供反馈。 非常感谢任何帮助。
这是我们使用的太阳能电池: https://waf-e.dubudisk.com/anysolar.dubuplus.com/techsupport@anysolar.biz/O18Azed/DubuDisk/www/Gen3/KXOB101K08TF%20DATA%20SHEET%2020210127.pdf
这是电池: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1578/C1854+PKCell+Datasheet+Li-Polymer+503035++500mA 3.7V+with PCM.pdf
谢谢!
托马斯