您好!
我们在其中一个应用中使用 TPS62816-Q1。 要计算功率耗散、无法使用某些参数、例如栅极驱动详细信息、死区时间和开关时间。 您能否提供上述详细信息?
数据表中提到的输出电容器的最小值为22uF。 您能否提供相应的公式? 使用输出电容的通用公式无法获得该值。
谢谢。
此致、
罗帕。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在其中一个应用中使用 TPS62816-Q1。 要计算功率耗散、无法使用某些参数、例如栅极驱动详细信息、死区时间和开关时间。 您能否提供上述详细信息?
数据表中提到的输出电容器的最小值为22uF。 您能否提供相应的公式? 使用输出电容的通用公式无法获得该值。
谢谢。
此致、
罗帕。
Roopa、您好!
我们通常收集许多角的效率数据。 (输出电压、输出电流、输入电压)。 凭借效率、您可以同时计算器件和电感器的功率损耗。
您是否希望了解一系列具体的功率耗散条件?
您以前是否试用过我们的 Webench 软件?
Vin=5V 的 Vout=0.9 Iout=3A 的示例
webench.ti.com/.../16
有关输出电容的限制。 该值不仅取决于允许的纹波、还取决于转换器稳定性。 电容过低可能会导致稳定性问题。 要计算最小输出电容、您可以参阅数据表中的表9-1。
如果此信息对您的设计有帮助、请告诉我。
此致
纳尔逊
Roopa、您好!
开关损耗可能取决于 Vin。 我无法提供这方面的数字。 我们能够提供的是给定条件下的效率。
对于 Webench 电路、请参考:
输入电压= 5V
输出电压= 0.9V
输出电流= 3A
Eff = 86.5%
Eff = Pout / Pin = Vout * Iout /(Vin * Iin)
Iin = Vout * Iout /(Eff * Vin)
IIN = 0.624A
引脚= 3.12W
Pout = 2.7W
引脚- Pout =总损耗=0.42W = L_LOSS + Dev_LOSS
L_LOSS = L_DCLoss + L_ACLOSS + L_Coreloss
L_DClossation= DCR* Iout^2 = 4.2m Ω*(3)^2 = 37.8mW
如果电感器远离饱和、交流损耗可能可以忽略不计。
DEV_LOSS = 420mW - 37.8mW = 382.2mW
请告诉我此示例是否能帮助您找出应用中的损耗。
根据我的经验、我建议在实验室中测量给定条件下的效率、因为很难获得所有参数、而实际测量值会比任何计算结果更准确。
此致
纳尔逊
Roopa、您好!
很遗憾、我们无法提供此数据。 我们可以确保优化死区时间、以尽量减少损耗。
通过这个 Webench 链接、您将能够获得所示拐角的效率。
webench.ti.com/.../18
对于此 Webench 计算、L=0.25nH (XFL4012-251MEB)。
我们还在数据表中提供了 Vout=1V 且 L= 0.25nH 的数据(XGL4020-251MEC)。
在5.15A 输出电流下、主导损耗的影响主要是开关的 Rdson 和电感器的 DCR。 我们建议使用陶瓷电容器、其损耗可以忽略不计。
我希望此数据为您 计算损耗提供了一种替代方法。
此致
纳尔逊