This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:温度等级问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203351/ucc27282-q1-temperature-grade-question

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27282

大家好、

在我们的数据表中、提到我们的器件 符合温度等级1 (Tj =–40°C 至150°C)标准。

但根据 AEC-Q100、-40~150C 应该是0级、您能帮助说明这一点吗?
-40~150C us 正确吗?

我们应该是0级还是1级?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我查看了1级和0级的定义。 等级0的温度范围似乎为-40到150摄氏度表示环境温度、等级1的温度范围则为-40到125摄氏度。 UCC27282结温建议范围为-40至150摄氏度、但资质认证测试是在-40至125摄氏度的范围内进行的。

    请告诉我、这是否解决了您的 问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    那么、这意味着我们应该将 1级作为正确的参考基准、对吧?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、为了说明这一点、资质认证测试是在-40°C 至125°C 的环境温度下进行的、等级为1。

    此致、