This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:TPS73701断电后持续开启问题

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202135/tps737-tps73701-continuous-turn-on-issue-after-power-off

器件型号:TPS737

您好 TI  

 我的设计是附加电路、EN 引脚和5V 连接在一起。 在5V 和3V3放电至<0.01V 后、IN 和 OUT 引脚将短接几分钟。 我知道 EN 引脚和 Vin 引脚连接在一起会导致这种 现象。 是否有人建议  缩短这一 现象? 例如,放电顺序?  

谢谢你。

林姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林金杰,

    我对你所问的问题感到困惑。

    如果 IN 和 EN 短接在一起、则器件将尝试在中所有高于使能阈值的点运行。

    Unknown 说:
    5V 和3V3放电至<0.01V

    这是输出对 GND 短路情况。 在这种情况下、通流器件在完全打开时将输入对输出短路、并尝试重新调节器件输出引脚上的电压。 这会导致电流限制踢进:

    如果输出短接至 GND 或被拉至低电平、则器件可能会开始循环进入和退出热关断。

    为什么输出被拉至低电平? 什么负载条件强制输出降至<0.01V?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    5V 和3V3放电至<0.01V ->这是我们的断电顺序:1. 移除输出负载。 2.将5Vin 放电至<0.01V。 3.将3V3 Vout 放电至<0.01V。 在完成断电序列后、 我们发现 Vin 和 Vout 将保持短路 (低电阻)很长时间(大约几分钟)、然后恢复到高电阻。 我认为是 Cgs 的 MOS 之间的 Vin 和 Vout 造成的现象。 有没有加快断电顺序的建议?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "VIN 和 Vour 保持较短"意味着 LDO 内部的 NMOS 在断电后仍保持开启几分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ginger、

    一旦 VIN 下降至低电平并且器件断电、器件将不再具有为 NMOS 完全导通的驱动能力。 通过在放电3.3V 后关闭输入电源、您将对 LDO 执行此操作、此时器件 NMOS 将关闭的次数大约为数百次。

    此致、

    约翰