主题中讨论的其他器件:UC3907、、 UCC29002
您好!
我们正在设计一款输出 功率为3kW 的升压转换器,为实现模块化,我将功率要求分解为每台1500W。 为了提供3000W 的功率、我将并联转换器。 对于并行操作、我计划使用 LM5080 或 UC3907。
您能否推荐任何其他 IC 或如何有效地使用这些 IC 实现并联操作。
我的输入是40V,升压输出是48V,对于升压转换器,我使用 UC3845
此致
信贷银行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在设计一款输出 功率为3kW 的升压转换器,为实现模块化,我将功率要求分解为每台1500W。 为了提供3000W 的功率、我将并联转换器。 对于并行操作、我计划使用 LM5080 或 UC3907。
您能否推荐任何其他 IC 或如何有效地使用这些 IC 实现并联操作。
我的输入是40V,升压输出是48V,对于升压转换器,我使用 UC3845
此致
信贷银行
您好
该系统是非隔离的 ,所以作为我的理解相移全桥将不会工作.
设计并行系统时要注意的任何建议/关键点
此外、UCC29002还使用高侧感应来实现电流共享。 与数据表相同、CS+和 CS-的电压不会高于15V
由于我的输出电压将是48V、我必须使用低侧电流感应。
尊敬的 Mudit:
UCC29002 数据表第11页的图5显示了在高电压系统中使用负载共享控制器的示例。

您认为这对您有用吗?
尊敬的所有人
您能提供一些建议、如何在 uc3845中实现可编程电流限制和关断模式
此致
信贷银行
尊敬的 Mudit:
我不确定您想要如何控制电流限制、但这里展示了一个创建两个阈值的示例。 若要禁用控制器、需要将 VCC 引脚拉至 UVLO 以下。

我希望这可以回答您的问题。