This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:偏置和输入电压是否有任何序列要求?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202417/tps7a54-is-there-any-sequence-requirement-on-the-bias-and-vin

器件型号:TPS7A54

大家好、  

我将使用 TPS7A54并在偏置引脚上提供5V 电源。 参阅数据表第7.3.2.2节。 有一种描述是、当 VIN>1.4V 时、偏压最好保持不变。 这是否意味着偏置电压应在 VIN 之前就绪?  

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    该器件可以开启和进入调节、无需时序控制、但如果 VIN 在 VBIAS 之前上电、则可能会发生非单调启动。 如果该非单调启动对给定应用不是问题、则时序顺序无关紧要、但如果是问题、则 VBIAS 应在 VIN 之前稳定。  

    此致、

    尼克