内部 5.1V 基准稳压器输出(VREF)上使用了哪种电流限制(如果有)—我假设这是一个 LDO—是使用砖墙式还是电压折返式电流限制方法? 客户担心、在该引脚上的短路情况下可能会发生永久性损坏、因为数据表指出 Vref 引脚具有-30mA 的绝对最大电流、但具有典型值为-45mA 的短路电流、该电流超过了该电流。 鉴于此电源轨不是在内部使用的、器件在此条件下是否会持续运行、还是存在内部热限制会关闭器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
内部 5.1V 基准稳压器输出(VREF)上使用了哪种电流限制(如果有)—我假设这是一个 LDO—是使用砖墙式还是电压折返式电流限制方法? 客户担心、在该引脚上的短路情况下可能会发生永久性损坏、因为数据表指出 Vref 引脚具有-30mA 的绝对最大电流、但具有典型值为-45mA 的短路电流、该电流超过了该电流。 鉴于此电源轨不是在内部使用的、器件在此条件下是否会持续运行、还是存在内部热限制会关闭器件?
您好、香奈儿、
没错、VREF 输出是由连接到 VIN 引脚的 LDO 驱动的。 数据表显示了 VREF 引脚(仅限30mA)的绝对最大电流。 我确信30mA 规格有一些设计裕度、例如2倍。 绝对最大值在数据表中定义为"...长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。" 这里的要点是"长期周期"和"器件可靠性"。
将 VREF 引脚接地短路不会立即损坏控制器。 如果 VREF 在高结温下对地短路了很长时间、最终可能会发生损坏。 无法预测损坏是否会在数小时、数天甚至数周后发生。
根据数据表、如果 VREF 引脚接地短路、它会将10mA 提供给45mA 电流。

您为什么认为 VREF 引脚未在内部使用? 尽管方框图中未显示该引脚、但 在整个控制器中都使用了 VREF 引脚。 至少考虑数据表中的典型原理图(如下所示)- VREF 连接到误差放大器的(+)引脚。 VREF 是控制环路的基准电压。 因此、如果 VREF = 0V、误差放大器输出将极低、而 PWM 开关将停止。

此致、
埃里克