This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916的睡眠模式过流

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194455/tps22916-overcurrent-in-sleep-for-tps22916

器件型号:TPS22916

主题:当组件被白炽灯照亮时的高电流

您好!
我们认为、我们已经在 TPS22916的技术规格中发现了一个缺陷。
数据表"SLVSDO5F - 2017年7月- 2021年12月修订"
关于电流 Vin 关断电流、数据表指示典型值为10nA、最大值为100nA。

我们使用"TPS22916C2000FP "并且实际测量到的电流很低、可能约为10nA。
但是、当元件由白炽灯照亮时、电流会上升到大约10 µA、远远超过指示的水平。
我们不使用 LED 灯测量这种效果。 我们相信白炽灯的红外辐射会起作用。
我们提醒您、外壳由玻璃制成、因此会受到电磁辐射。

我们不受此问题的影响是因为受到光保护、此消息作为警告发送给用户和 TI。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!  

    您能否提供这种情况的任何波形?  

    您知道器件在此条件下的运行环境温度是多少吗?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    温度在+25 °C 处稳定。

    我现在没有任何波形、但该测试很容易重复。 TPS22916C2000FP 上的4个引脚

    -输入电压:我们以+3.3 V 电压供电
    - GND:GND
    -接通:我们接地,负载开关处于关闭状态
    - VOUT :我们测量0 V

    在黑暗中、我们会测量不显著的电流(<< 100nA)
    在卤素灯下、电流> 5 µA

    请执行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有回答。
    但问题真的很严重、数据表错误、需要校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!  

    该测试是在评估模块上执行的吗?  

    使用 EVM 是通过隔离器件来确定泄漏源的理想方法。  

     可通过以下网址在线订购此器件的评估模块: https://www.ti.com/tool/TPS22916EVM

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的答复。
    否、测量不是在 EVM 上进行的、而是在我们的产品上进行的。

    也许我对自己解释得不好。
    毫无疑问、暴露在光下时会有显著的电流泄漏。
    毫无疑问。
    对我们来说、这不是问题、我们的电子产品将放置在不透明的封闭盒子中、并且不会受到光线的影响。
    我们在此提醒您、TPS22916上存在一个严重的问题、更正数据表将是明智之举。
    您可以在 EVM 上快速进行测试。
    我们不想在此浪费时间。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  St é phane:  

    感谢您的反馈。 我们会将这些信息传递给内部系统团队。  

    此致、  

    伊丽莎白