This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE PD 的检测和分类未在自动模式下执行

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191159/tps23861-detection-and-classification-of-poe-pd-not-executed-in-auto-mode

器件型号:TPS23861

几个 TPS23861PW IC 不会对 PoE PD 器件执行检测和分类、即使它们被配置为在自动模式(11h 的 D7位为1)下运行也是如此。

从使用 TPS23861EVM-612评估模块(与 TPS23861EVM-613、USB-TO-GPIO 和 PI Commander GUI 一同执行的测试 来看、问题似乎在于寄存器14h (检测使能和分类使能)、这些位(缺省情况下、在主板上电时)未被设定:

  • 如果我们(手动)设置这些位、则将 PoE PD 器件插入一个端口:不会对相应端口进行检测或分类。
  • 设置(手动)这些位并点击"Refresh All commands"后、位上的勾选标记会消失(就像确实没有完成位设置一样)。
  1. 这些位的设置过程有什么问题?
  2. 是否有任何关于恢复 IC 正确运行(自动模式下)的建议?
  3. 是否可以将 IC 的状态恢复为"原始/出厂"状态?

已在主板上电时连接 PI Commander 的屏幕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    您能否进行检查、以确保在启用自动模式后是否发生了下电上电或硬复位? 将 PSE 重新配置为在 AUTO 模式下运行后、只有在 PSE 通过以下方式进行下电上电:关闭/打开、复位或向复位寄存器中的 RESAL 位写入1后、才会读取 AUTO 位状态。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    在电路板首次上电时已设置 AUTO 位、但即使进行新的复位(或写入1以重新执行)任何更改:检测不会发生(并且寄存器14h 返回或保持未设置)。

    多次尝试后、我们找到一个特定的过程(唯一的过程)来启用检测。 我们必须设置第一个端口功率优先级(15h)、然后检测使能(14h)、最后会发生检测。

    遗憾的是、在复位或上电后、这些位返回未设置。

    奇怪的是、AUTO 位和12h 寄存器都设置为自动模式(在复位或上电后)、但 IC 不按预期运行。 我们必须将组件组装到电路板上、其中 TPS23861必须在没有主机的情况下以自动模式运行。

    我们的操作有什么问题、或者我们必须考虑这些 IC 失败了?

    感谢您的支持。

    此致

    保罗·格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    让我来使用 TPS23861EVM-612进行测试、明天与您联系。 这一问题是否可以在所有 PSE 上复制,还是只能在 其中一部分 PSE 上复制?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们已从一个卷带上测试了大约10个样片、其中90%以上的 TPS23861无法正常工作(处于自动模式)。 样本(不工作)的表现都是相同的。

    我们的目标应该是尝试对不工作的 IC 进行重新编程、以便在自动模式下恢复 TPS 的正确运行(到目前为止、没有成功)。

    感谢您的支持

    此致

    保罗·格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    启用分类和检测后、您要为哪个从器件地址设置此地址? EVM 确实有两个 TPS23861、因此端口需要对应于正确的 PSE 器件:

    从我的结尾来看、地址0x20似乎对应于端口2和端口3。 将端口设置为自动模式并启用分类和检测后、PD 应通电。 我将更深入地探究原理图、以查看哪些端口对应于哪个 PSE。  

    PSE 的原始出厂状态应处于自主模式(无需主机)、您可以在本文档中找到有关这方面的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slvaf77/slvaf77.pdf?ts = 1675459991451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23882B 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们正在地址20上测试 IC (与您的屏幕完全相同)、第二个 TPS 保留在地址28上(但我们不使用它)。 当然我们能够与 IC 正确通信、因此 I2C 寻址没有问题。

    所有测试都得出结论、TPS 不能正常工作、几乎可以肯定它们有缺陷。

    感谢您的支持。

    此致、

    保罗·格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    您能否重新描述一下从上电到连接 PD 以及两者之间所有寄存器更改的过程?  

    默认情况下、新的开箱即用 TPS23861将已处于自主模式(无主机)、并将为每个端口分配30W 的功率。 如果对工作模式进行了更改(即设置为自动或半自动)、则需要正确地将其设置回自主模式(11h)、这可能会导致检测/分类无法正常工作。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    当您首次通过 PI-Commander GUI 引导 PSE 时、您能否检查并确保 AUTO 位(如下所示)设置为1:

    AUTO 位(寄存器11h)仅可在该部分设置。 要更改 AUTO 位、请点击 Mode -> Enable NV Pgm -> Set Auto bit to 1 ->点击 Write to register 11h。

    写入11h 后、确保对 PSE 执行下电上电或复位、以便发生更改。 加载到 GUI 后、对"Device Info"下1AUTO 位或从地址所做的任何更改都不会生效、因为寄存器11h 是一个可在启动期间修改的只读寄存器:

    要了解有关 EEPROM 写入的更多详细信息、我建议查看数据表第35页的第7.3.13节"I2C 从器件地址和自动位编程: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23861.pdf?ts = 1675702698950&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23861 

    请告诉我 、您在进行这些更改后会在 PSE 上观察到什么情况。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:  

    此主题有任何更新?  如果您需要进一步的帮助、请告知我们、否则我将在本周结束前关闭此主题。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很抱歉没有回复。

    我们已经完成了您的所有建议(包括使用"Enable NV Pgm"对 AUTO BIT 进行重新编程)、这些 IC 无法正常运行;因此我们认为问题得到了解决:(来自这家供应商的) IC 存在缺陷并且无法"恢复"。

    同时、我们购买了全新的卷带组件、在这些 TPS23861上没有问题。

    螺纹可能会关闭。

    感谢您的支持。

    此致、

    保罗·格马