This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:如何处理 BQ25723充电模式

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201061/bq25723-how-to-handle-the-bq25723-charge-modes

器件型号:BQ25723

BQ25723芯片通过使用 CELL_BATPRESZ 电压和寄存器对其进行设置、支持 CC 和 CV 充电模式。 对于两相电池充电周期、从 CC 开始充电、然后切换到 CV。

BQ25723如何切换充电模式? 它是否在不使用 MCU 的情况下将 CC 切换至 CV? 或者需要 MCU 切换模式? 如果 MCU 寄存器操作需要将 CC 切换到 CV、

MCU 如何告知电池电压达到4.2V 以更改模式?

或者这个芯片不采用两相充电设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    BQ25723是主机控制型充电器。

    对于 BQ25723、您将需要 MCU 来开始充电、因为充电电流在上电时默认为0A。 它确实有从 CC 到 CV 的转换、但该器件不会在 CV 模式下自行终止。

    在数据表中:

    "当电池已满或电池不处于良好的充电状态时、主机通过将 CHRG_INHIBIT 位设置为1b 或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    总之、您不需要 MCU 即可完成非常复杂的 CC 至 CV 转换、但您需要 MCU 参与才能开始充电以及在充电周期结束时停止充电。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、