This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:电源供电到 FPDLINK 时的输出压降

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197818/tps737-the-output-drop-when-power-suppling-to-fpdlink

器件型号:TPS737

团队成员很好!

客户使用 TPS73701为我们的 FPDlink 供电、输入电压= 5V、输出电压= 3.3V、输出电流= 170mA。 但他们的产品存在一个问题、TPS73701的输出电压会从3.3V 降至2.4V、并 在供电一段时间后降至1.9V。

他们进行了测试以验证问题。 为了清楚地解释这种情况、我将他们的产品标记为 A。因此、当  TPS73701 (A)向 FPDlink (A)供电时、输出电压会下降。 然后他们使用名为 TPS73701 (B)的新器件为 FPDlink (A)供电、该器件运行良好。 他们使用 TPS73701 (A)为正常器件 FPDlink (B)供电、电压再次下降。 但当它们使用电阻器(20 Ω 或12 Ω)作为负载时、 TPS73701 (A)提供功率、输出电压是正常的。  

您对此现象有何评论吗? 我对这个问题感到困惑、我们是否有任何解决方案、或者我们是否需要其他实验来验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我将在下周早些时候对此进行探讨。 很抱歉耽误你的时间。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin!

    是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin!

    感谢您的答复。 客户需要一些回复。 我希望我们能尽快把这一问题向前推进。 您是否需要客户接下来进行任何测试? 或者、我们是否在其他应用中存在类似的现象? 请提供一些方向指南。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 能否在 FPDlink (A)和 FPDlink (B)上尝试使用第三个 TPS737? 您能否分享批次信息/器件标记并告诉我您从哪个供应商处购买产品?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin!

    感谢您的答复。 我不确定  批次信息/器件标识。  我会要求提供相关信息。 供应商是箭头。 我认为 FPDlink (A)和 FPDlink (B)可以很好地发挥作用。  FPDlink (B)在另一个产品上、该产品没问题、所以它必须能正常工作。 当我使用 TPS73701 (B)为 FPDlink (A)供电、产品运行良好时、系统也不会出现问题。 我不知道为什么需要在 FPDlink (A)和 FPDlink (B)上尝试第三个 TPS737?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hale、

    如果有该批次信息和器件标识、请向我发送电子邮件。

    谢谢。

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etrin:

    您可以看到如下所示的相关信息。

    BZN

    TI 开发套件

    25个 J1  

    输出电压如下。 第一张图片显示了输出电压从3.3V 降至 2.4V、 第二张图片显示了输出电压从2.4V 降至1.8V。

    对此有什么建议吗? 请尽快支持。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin! 是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    为延误道歉! 您能否也提供输入电压?

    谢谢!

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin! 此问题已延迟一周、到目前为止、我们未对客户做出任何正式回复。 客户也面临着汽车工厂的压力。 如果您有任何想法、请直接完整地告诉我。 客户已测试了所有 PIN 波形、如下所示。 左图中加电后、输出电压从3.3V 降至2.4V、而   右图中的输出电压从2.4V 降至1.8V。 黄色为 Vin=5V,蓝色为来自 MCU I/O 的 EN,紫色为 Vout=3.3V,绿色为反馈。 如左图所示、在输出电压下降期间、FB 开始振荡。 我将通过电子邮件向您展示客户的原理图设计。 请给我一些支持和反馈。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    为延误道歉! 我们怀疑 FB 引脚上的噪声可能是导致此问题的一个因素、我们希望您可以提供下图突出显示部分的放大图。

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我们是否遇到过 FB 振荡导致输出下降的情况? 是什么导致 FB 引脚振荡? 至于  上面突出显示的部分的放大图、我想您要检查电压下降是否也是由 振荡引起的。 是这样吗? 您能解释一下 振荡吗? 我将  再次进行实验、但我认为我们需要提高效率。  我们是否可以 将其运送 到 BU 进行实验? 或申请 FA? 我们如何将这一问题向前推进?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin!

    如果您能提供更多信息、客户和我可以节省更多有关此案例的时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我们已经在 FB/Vin/Ven 等上看到了高频振荡。过去这会导致 Vout 出现意外结果。 FB 连接到了什么电源/什么?

    我很乐意接听电话、并在您有空时讨论此问题。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我已经向您发送了原理图、您可以检查"电源是什么/ FB 连接到了什么?" 实际上、FB 引脚仅连接到分压器电阻27k 和47k.Vo= 1.2*(27+47)/27。 因此、如果器件出现问题、我们一直在闲逛。 我们是否曾遇到过 FB 引脚的内部振荡?  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我们以前没有观察到这种问题、更多有关 FB 处振荡频率的信息可以帮助我们了解原因。

    Br、

    埃林