This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:TPS56837的 UV 逻辑

Guru**** 2507775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344894/tps56837-uv-logic-of-tps56837

器件型号:TPS56837

团队成员

我想知道 UV 检测是否会在触发 OCP 后启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    在软启动结束后启用 UV 检测。 触发 OCP 后、也将启用 UV 检测。

    当 OCP 被触发时、电感器谷值电流被钳制、电感器平均电流也将被钳制在一定的导通时间。 平均电感器电流将小于输出负载电流、因此输出电容器将放电、然后触发 UVP。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    客户 进行了测试,过程是:直接将低侧反馈电阻连接到 GND -他们想要触发 OVP,但由于 Vin=14V,Vout_set=12V,所以即使短接 R506,也不会触发 OVP。 然后是输出下拉、因为触发系统 UV 保护(外部 DSP 控制)、且 DSP 禁用了 TPS56837。

    在经过一段周期禁用时间后、再次启用器件 、他们发现它可以工作大约28ms、然后触发保护、如图2所示、电流为图3所示的 SW 电压。

    现在、对于我而言、困难之处在于我无法确认器件触发哪个故障、当它们短接 R506时、FB 电压为0V、因此占空比变为最大值。 它们没有负载、我没有看到电感器电流大于 OCP 点。  

    您是否曾在这种情况下测试器件的性能?启动时 FB 连接到 GND、您能帮助检查在 这种情况下触发了哪个故障吗?  

    图1:原理图

    图2:重新启动

    图3:电流、SW  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    TPS56837没有 Vout 引脚、所有与电压相关的故障保护都基于检测到的 FB 电压。

    在软启动期间、未产生输出电压。 UVP 或 OVP 仅在软启动结束时工作。

    因此、如果您在软启动期间将 FB 短接至 GND、由于反馈为0V、IC 将以最大占空比工作、但不会因为 UVP 不工作而关断。 软启动结束时、欠压保护功能与 IC 在软启动后检测到0V FB 时一样正常工作。 如果系统控制信号没有使 EN 为低电平以主动关断 TPS56837、则在软启动结束以及额外的 UV 保护等待时间后、IC 将因 UVP 而关断。 对于 TPS56837、通过 SW 放电电阻器的输出放电功能在触发 UVP 时也将起作用。 它将尝试在断续时间后重新启动-如果没有外部 EN 禁用信号关闭 TPS56837。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew

    TPS56837的 UV 辞职时间是多少。 客户的 ss 时间为19ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    典型值为256us、您可以在数据表上找到它。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    SS 电容器为220nf、根据公式、ss 持续时间应为22us、加上256us 等待时间、应在 UVP 之前大约22ms。 但实际上、其测试结果是28ms、您能帮助检查一下我们 EVM 的性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您能否测量第一个 SW 脉冲和最后一个 SW 脉冲之前的时间间隔?

    我预计约为30ms。 TPS56837的 SS 末端是 VSS 达到900mV 时。 根据计算公式得出的 SS 时间是当 VSS 达到600mV 时、数据表上的上电序列中介绍了该值。

    数据表中标记了 TSS 和 SS 结束之间的时间间隔为0.43xTss。 22ms x 1.43= 31.716ms。 考虑到电容通常具有+/- 20%的变化范围、并且我们的 ISS 电流源也有变化、这次似乎是合理的。

    VSS 将被拉至高于 Vref、并且 VSS 电压指示 SS 端设置为高于 Vref 以避免干扰。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    由于没有进一步的反馈、我将首先关闭该主题。 如果还有其他问题、您可以随时向我发送电子邮件。

    谢谢。

    安德鲁