请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 我正在考虑使用 BQ25790、但 PCB 空间非常有限、因此我想弄清楚 真正需要哪些外部元件才能使其正常工作。 我的问题如下:
- BATP、BATN 引脚指示具有100 Ω 串联电阻。 我不会使用远程传感。 我是否可以在本地将 BATP 直接连接到 BAT、并将 BATN 直接连接到 GND 而无需串联电阻器? 我是否应该意识到任何后果?
- IBAT 引脚被描述为"检测输出"。 充电器似乎没有将其用于任何内部逻辑。 我可以将该引脚保持悬空吗?
- ILIM_HIZ -如果我不使用该函数、是否可以将 ILIM_HIZ 短接到 VREG?
- SDRV -如未使用、则数据表要求采用0402 50V 1nF 电容。 它可以是具有相同特性的0201电容器吗? 如果该引脚上不存在电容器、将会发生什么情况?
- BAT 引脚上的电容(2x10uF)有什么用途?