This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:有关 TPS552872-Q1温度特性的问题。

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356771/tps552872-q1-question-about-the-temperature-characteristics-of-tps552872-q1

器件型号:TPS552872-Q1

데이터시트에 있는 애플리케이션을 이용하여 12V/2A 제품을 설계했습니다。
본 제품의 온도 테스트 중 110도에서 레귤레이터가 작동하지 않는 증상이 있었습니다 μ A。
해결책을 알고 싶습니다 μ A。

입력전압 Ω:9~33VDC

출력 전압 Ω:12VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jung Jae,

    此设备的专家在下周前不在办公室。 请期待一个答案。

    BTW、您已将您的问题发布在英文 E2E 上。 我建议您在 E2E 中文页面上再次发帖或者将其翻译成英语、以便其他人理解。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:24V 直流
    输出电压:12Vdc/2A

    此问题已得到解决、但我有一些问题。
    PW_EN (EN/UVLO)的输入电压配置为电路。
    不过、我们确认了当温度上升到110度时、PW_EN 电压会降至1V 以下。

    因此、我通过将阻力降低10倍并将其改为10K 和7.5K 来解决这个问题。
    如果拉电流为4.4~5.6uA、似乎可以正常工作、但为什么会出现该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jung Jae,

    在该温度下、二极管上的压降是否有可能大幅增加? 通常、电压降取决于温度。

    另一种可能是二极管的泄漏电流。 肖特基二极管的泄漏电流通常在高温下会严重增加。

    此致、
    布里吉特