This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:反向电流问题

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351028/tlv700-reverse-current-issue

器件型号:TLV700

您好、TI!

在进行反向电流检查时、我发现 Vo > Vin +0.3V 的时间有几毫秒。 因此、我探测输出电流以检查任何反向电流问题。  

问题:

1.显示发生反向电流的红框是否等于 Vo > Vin + 0.3V? 如果不是、检查反向电流的正确方法是什么?

2.数据表显示、建议从外部限制为额定输出电流的5%。 我们必须确保在 LDO 关闭期间反向电流尖峰< 0.05 x 200mA = 10mA? 是否有时序规格?

 

3、 外部限流电路有什么建议吗?

4. 根据上述波形、浪涌电流为额定输出电流的~30%的-60mA、是否存在任何风险?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的浙氏:  

    1.关闭设备时是否会出现这种情况?

    2.我们建议按照产品说明书中的建议限制反向电流条件。 我将检查一下是否有建议的 过流时间限制。  

    3. 请参阅此应用手册以获取有关反向电流的建议设计建议 :LDO 基础知识:防止反向电流

    4. 理想情况下、反向电流不应超过 Iout 最大值+5%。 持续反向电流或过流情况可能会导致器件随时间延迟降低性能。 如果这种情况很短暂、可能不会影响性能。  

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    1.关闭设备时是否会出现这种情况?

    ZL:是的。

    2.和4.  理想情况下、反向电流不应超过 Iout 最大值+5%。 持续反向电流或过流情况可能会导致器件随时间延迟降低性能。 如果这种情况很短暂、可能不会影响性能。  

    ZL:抱歉、我在反向电流规格上有点困惑。 应该是 Iout 最大值的5%还是 Iout 最大值的105%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的浙乐龙:  

    1.这是 一种反向电流条件。  

    2、对这里的混乱表示歉意。 最大 Iout 规格是 Iout max 建议值的105%。  

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    总之、TLV700具有反向电流-60mA (其为 Iout 规格(200mA 最大值)的30%)、不存在风险、因为最大反向电流规格为105%(210mA 最大值)。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的浙乐龙:  

    感谢您的耐心等待。 正确、 反向电流+/为-60mA 规格(200mA 最大值)的30%时、没有风险、因为最大反向电流规格为105%(210mA 最大值)。

    Br、

    埃林