This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620 AFE 保护容差

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355357/bq28z620-bq28z620-afe-protection-tolerance

器件型号:BQ28Z620

大家好、

您知道 AFE 保护的容差是多少吗? 例如、用户设置0x01时、-22.16mV 左右的最大值和最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    该测量仪表的数据表中未指定该特定值。 这里发生的是、一旦 监测计检测到传感电阻器上的电压大于 AOLD Threshold [3:0]、那么监测计将检测到 AOLD、并且如果该电压在已编程的延迟时间内是连续的、则监测计将跳闸。 最快的情况发生在1ms 左右。

     

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    我理解 AOLD 的功能。 客户想知道的是阈值容差、 当用户设置此值时、您能否保证检测点和延迟时间正好为-22.16mV 或1ms? 如果此信息在公共论坛中是机密信息、您可以发送电子邮件给我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    无法保证它能够在-22.16mV 下确切跳闸、请参阅数据表中的以下图像。  

    此致、  

    Jonny.